FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Welche Schutzart erfüllen die Not-Aus/Hauptschalter VCDN und VCCDN?
Die Not-Aus/Hauptschalter für die Befestigung in der Schaltschranktür (VCDN) und in der Schaltschrankrückwand (VCCDN) entsprechen der Schutzart IP65.
Die Not-Aus/Hauptschalter außerhalb des Schaltschrankes mit Klemmenabdeckung entsprechen der Schutzart IP 20 gemäß IEC 60529.
Die Not-Aus/Hauptschalter außerhalb des Schaltschrankes mit Klemmenabdeckung entsprechen der Schutzart IP 20 gemäß IEC 60529.
Weitere Produktinformationen
Bereich:
{"support":{"yesButton":"ja","noButton":"nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}
Weitere Produktinformationen
Bereich: