{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welche Hilfsschaltersteckplätze gibt es im Masterpact NW?

4 Wechslerkontakte und 1 SDE-Kontakt sind Standard

Zusätzlich können maximal folgende Kontakte verbaut werden:
2 weitere Blöcke mit jeweils 4 OF-Kontakten
1 zusätzlicher SDE-Kontakt oder 1 zusätzlicher SDE-Kontakt in SPS-Ausführung
3 Kontakte für Anzeige der Betriebsstellung (CE) - Standard oder SPS-Ausführung
3 Kontakte für Anzeige der Teststellung (CT) - Standard oder SPS-Ausführung
3 Kontakte für Anzeige der Trennstellung (CD) - Standard oder SPS-Ausführung
1 Meldeschalter „einsatzbereit“ (PF) - Standard oder SPS-Ausführung
1 Einschaltspule (XF)
1 Arbeitsstromauslöser (MX)
1 Unterspannungsauslöser (MN) oder einen 2. Arbeitsstromauslöser (MX)

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen