FAQs durchsuchen
Nachfolgetyp zum XPS-AMF
XPS-AMF ersetzt durch XPS-AK
Unterschiede:
XPS-AK hat 2 statische Meldekontakte
XPS-AK ist mit steckbaren Klemmen erhältlich
XPS-AMF kann als Typ IIIA 2-Hand Modul verwendet werden
Spannung bisher neu*
24VAC/DC XPS-AMF5142 XPS-AK311144
48VAC/DC XPS-AMF5342 -
120VAC XPS-AMF3442 XPS-AK351144
230VAC XPS-AMF3742 XPS-AK371144
*Referenzen mit steckbaren Klemmen enden mit "P"
Diese Umstell-Hilfe ist dazu gedacht, die Umstellung von den bisherigen Produkten auf neue Preventa Produkte so einfach
wie möglich zu gestalten. In Abhängigkeit von der Anwendung kann es jedoch sein, dass andere als die vorgeschlagenen
Produkte geeigneter sind.
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Produkten um Vorschläge handelt, die dem ursprünglich Produkt am
nächsten sind.
Dies kann z. B. zur Folge haben, dass die elektrische Verdrahtung oder die Spannungsversorgung angepaßt
werden müssen.
Es kann ebenso vorkommen, dass in Abhängigkeit von der benötigten Sicherheitsfunktion mehr als ein Ersatzprodukt in
Frage kommt. In diesem Fall hängt es von der Applikation ab, welches Produkt am geeignetsten erscheint.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Deutschland
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: