{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Nachfolgertyp zum XPS BA

XPS-BA ersetzt durch XPSU-AB
Spannung                   bisherige Referenz                 Ersatz-Referenz
24VAC/DC                   XPS-BA5120 XPSU-AB11CP
115VAC                       XPS-BA3431 XPSU-AB31CP
230VAC                       XPS-BA3731 XPSU-AB31CP
*Referenzen mit P am Ende haben steckbare Klemmen
Diese Umstell-Hilfe ist dazu gedacht, die Umstellung von den bisherigen Produkten auf neue Preventa Produkte so einfach
wie möglich zu gestalten. In Abhängigkeit von der Anwendung kann es jedoch sein, dass andere als die vorgeschlagenen
Produkte geeigneter sind.
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Produkten um Vorschläge handelt, die dem ursprünglich Produkt am
nächsten sind.
Dies kann z. B. zur Folge haben, dass die elektrische Verdrahtung oder die Spannungsversorgung angepaßt
werden müssen.
Es kann ebenso vorkommen, dass in Abhängigkeit von der benötigten Sicherheitsfunktion mehr als ein Ersatzprodukt in
Frage kommt. In diesem Fall hängt es von der Applikation ab, welches Produkt am geeignetsten erscheint.

Schneider Electric Deutschland

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Preventa XPS
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Preventa XPS