{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie lässt sich eine EDS-Datei zur Nutzung des CanOpen Feldbus an einer M340 Steuerung in die UnityPro Bibliothek integrieren ?

Eine EDS-Datei zur Nutzung am CanOpen Feldbus einer M340 Steuerung erfolgt über den
UnityPro Hardware Katalog Manager.
Mit 'Add Device'  kann das entsprechende EDS File eingebunden werden und steht danach in
UnityPro für M340 Projekte zur Verfügung.
Der UnityPro Hardware Katalog Manager ist unter 'Start / Programme / Schneider Electric / SoCollaborative / Unity Pro' zu finden.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen