FAQs durchsuchen
Wie können die Energiewerte bei den Messgeräten PM3250 und PM3255 über die Modbus Kommunikationsschnittstelle gelesen werden ?
Es handelt sich bei den Energiewerten um 4 Register (Integer 64bit). Die Register werden hier gelistet.
Damit der Gesamt-Wirkenergie-Import gelesen werden kann, müssen die Register 3204, 3205, 3206 und 3207 als Hexadezimal gelesen und in der gleichen Reihenfolge zusammengefügt werden. Danach wird der Wert in einen Dezimalwert umgerechnet.
Beispiel:

Die Umrechnung von 0000 0000 0EBE BDA8 Hexadezimal in einen Dezimalwert ergibt 247381416 Wh.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Deutschland
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: