{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Bis zu welcher Höhe (Altitude) kann man die Harmony Reihe XB4/XB5 einsetzen ?

Es wird eine einwandfreie Funktion der Harmony Reihe XB4/XB5 bis zu einer Höhe von 2000m über NN gewährleistet.
Hinweis: ca. 1% der Kontaktbelastung geht je 100m Höhenunterschied über der Höhe von 2000 m verloren.

War das hilfreich?