FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Wie wird bei SoMachine V4.3 Patch 2 eine Applikation via SD Karte in eine Steuerung TM241 / TM251 übertragen?
Folgende Schritte sind durchzuführen:
1. Im Hauptmenü der Progammiersoftware SoMachine ist die Registerkarte '→ USB-Massespeicher' auszuwählen:

2. Unter dem Menüpunkt 'Makros' ist der Unterpunkt "Download App" auszuwählen:

3. Auf die mit FAT32 formatierte SD Karte sind die Dateien zu übertragen; hierzu ist der Button 'Generieren' zu betätigen:

4
4.Nun ist die SD-Karte in die Steuerung einzufügen.
1. Im Hauptmenü der Progammiersoftware SoMachine ist die Registerkarte '→ USB-Massespeicher' auszuwählen:
2. Unter dem Menüpunkt 'Makros' ist der Unterpunkt "Download App" auszuwählen:
3. Auf die mit FAT32 formatierte SD Karte sind die Dateien zu übertragen; hierzu ist der Button 'Generieren' zu betätigen:
4
4.Nun ist die SD-Karte in die Steuerung einzufügen.
HINWEIS: Während der Übertragung blinkt die LED-Anzeige SD grün.
5. Sobald die LED-Anzeige dauerhaft grün leuchtet, kann die SD-Karte aus der Steuerung herausgenommen werden.
HINWEIS: Die Änderungen werden nach dem nächsten Neustart übernommen (Versorgungsspannung aus- und einschalten).
5. Sobald die LED-Anzeige dauerhaft grün leuchtet, kann die SD-Karte aus der Steuerung herausgenommen werden.
HINWEIS: Die Änderungen werden nach dem nächsten Neustart übernommen (Versorgungsspannung aus- und einschalten).
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen