FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Kann eine RiTTO-Türstation der 5600er Serie mit den Mehrdraht-Modulen der Baureihe Portier3000 ersetzt werden?
Die Klemmen können beinahe 1:1 übernommen werden.
Einzige Ausnahme stellt der Lichttaster mit dem Kontakt LT/LT der alten Türstation dar. Dieser ist nicht potentialfrei als zwei separate Klemmen ausgeführt, sondern schaltet das Potential ~ auf LT raus.
Allerdings sind die Mehrdraht-Module abverkaufte Auslaufartikel und somit nicht mehr erhältlich.
Einzige Ausnahme stellt der Lichttaster mit dem Kontakt LT/LT der alten Türstation dar. Dieser ist nicht potentialfrei als zwei separate Klemmen ausgeführt, sondern schaltet das Potential ~ auf LT raus.
Allerdings sind die Mehrdraht-Module abverkaufte Auslaufartikel und somit nicht mehr erhältlich.
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen