Wie können wir Ihnen heute helfen?

How configure VMWare in mode NAT and SoMachine for M251 communication via ETH 2 port

Use the following method with the VMWare configured in NAT mode:

1. Configure SoMachine the communication via "active path":
Project Settings
2.In the Communication Settings window , add a gateway and use the IP address of the physique PC.
Add gateway
3.Select the new gateway and  Scan it
Scan Network
4. Now you can connect to the M251

Schneider Electric Deutschland

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: