FAQs durchsuchen
In wieweit wirkt sich eine Motorbremse auf die Baulänge aus?
Ein Motor z.B. der Baureihe BMH oder BSH mit eingebauter Haltebremse, wirkt sich auf die Baulänge des Motors aus:
Der Motor wird mit Bremse insgesamt länger. An Hand des Bestellschlüssels, der u.a. auf dem Typenschild des Motors aufgedruckt ist, kann identifiziert werden, ob eine Bremse verbaut wurde. Der Bestellschlüssel und die geometrische Abmessung der Motoren sind im Handbuch abgebildet. Es gibt die Möglichkeit zu den Motoren entsprechende CAD Files von der Schneider-Homepage runterzuladen.
Der Motor wird mit Bremse insgesamt länger. An Hand des Bestellschlüssels, der u.a. auf dem Typenschild des Motors aufgedruckt ist, kann identifiziert werden, ob eine Bremse verbaut wurde. Der Bestellschlüssel und die geometrische Abmessung der Motoren sind im Handbuch abgebildet. Es gibt die Möglichkeit zu den Motoren entsprechende CAD Files von der Schneider-Homepage runterzuladen.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Deutschland
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: