{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welche Sprechstelle kann als Ersatz für die Multikanal Hauptstelle 9414 verwendet werden ?

Bei der Multikanal Hauptstelle 9414 handelte es sich um eine Hauptstelle für eine Multifunktionsanlage.

Bei der Multifunktionsanlage konnten gleichzeitig mehrere Gespräche unabhängig voneinander geführt werden. Das System war Abhörsicher und mithörgesperrt.

Bei Wechselsprechanlagen werden über eine Sammelrufeinrichtung alle Teilnehmer gleichzeitig angesprochen. Dabei war jedem Teilnehmer eine eigene Taste zugeordnet. Das System arbeitete mit Lautsprechern , aktiven Nebenstellen 9263 oder Druckkammerlautsprechern zusammen.Die Anzeige der Teilnehmertasten blieb solange aktiv bis eine aktive Sprachaufnahme erfolgte.

Einsatzort:

- Industrie
- Bürogebäude
- Senioren gerechtes Wohnen


Folgen Merkmale standen bei der Sprechstelle zur Verfügung:

- 14 Direktwahltasten
- Abhörsperrtaste
- Sammelruftaste
- Lösch- und Sprachwendetaste
- Anruf von Nebenstellen / Türstation akkustisch / optisch

Maße: B 165 T 225 H 30/50 mm


Die Hauptstelle stand in folgender Farbe zur Verfügung:

/60 ( braun )


Die Produktion wurde ca. 1992 eingestellt.

Ein Ersatztyp für diese Hauptstelle steht nicht zur Verfügung und eine Reparatur ist aus technischen Gründen nicht möglich.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen