{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie kann die Menüeinstellung "LOCAL MODUS" beim Frequenzumrichter ATV312 umgestellt werden?

Leuchten im Display des ATV312 drei Punkte abwechselnd auf, befindet sich der Frequenzumrichter im Lokalen Modus und kann über die Tasten RUN und STOP gesteuert werden.
Zum Verlassen des Lokalen Modus sind folgende Einstellungen notwendig:
Bei Geräten mit einem Firmwarestand <V5.1 IE57 muss die MODE Taste länger als 3 sec gedrückt werden. Danach befindet sich das Gerät wieder im Remote Modus.

Bei Geräten ab der Firmware V5.1 IE57 ist es nur noch über die Werkseinstellung möglich, den Local Mode zu verlassen.
Dazu sollte zuerst die ESC-Taste länger als 3 sec gedrückt werden. Danach sollten im Display drei Punkte blinken.

Wenn drei Punkte gleichzeitig blinken, dann in das Menü "drc-" gehen und dort den Parameter "FCS" aufrufen.
Im Parameter "FCS" den Punkt "InI" auswählen und den Drehknopf ( Enter Taste ) länger als 3 sec gedrückt halten.
Jetzt sollte sich der FU wieder im Werkszustand ( Werkseinstellung ) befinden und es sollten auch die drei LEDs erloschen sein.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Altivar 312
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Altivar 312