{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welchen Lautsprecher kann man als Ersatz für den Hornlautsprecher 9631 verwenden ?

Bei dem Hornlautsprecher 9631 handelt es sich um eine 100V ELA Lautsprecher aus dem System Ritto Voice.

Die Einsatzgebiete von Ritto Voice waren vielseitig. Über das System war es möglich durchsagen bei Sportveranstaltungen oder in öffentlichen Gebäuden zu tätigen. Da es sich um ein ELA System handelt in 100V Technik war es möglich unterschiedlichste Signalquellen in das System einzuspielen und über die entsprechenden Leistungsverstäker dann an die Lautsprecher zu übertragen.
Gong oder Sirenen Signale konnten genutzt werden um z.B. Alarm oder Pausensignale zu erzeugen.

Folgende Funktionen und Leistungen standen bei diesem Gerät zur Verfügung:

- für Innen und Außen
- mit 100V Übertrager
- Gehäuse aus Kunststoff
- Befestigung-Bügel oder Drehsockel
- gute Beschallungsqualität


Technische Daten:

- 20/10W Schalldruck ( 1m )
- ca. 108 dB ( A )
- Frequenzgang 200 - 15000Hz

Ausführung:

Größe: B 294 H 209 T 326
Gewicht: ca. 3,4 KG

Der Hornlautsprecher stand in folgender technischer Version zur Verfügung:

/30 ( beige ) Auslauf ca. 1998


Die Produktion des System Ritto Voice wurde ca. 1998 eingestellt.

Ein Ersatztyp für diesen Lautsprecher steht nicht zur Verfügung und eine Reparatur ist aus technischen Gründen nicht möglich.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen