FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Welche Platine kann man als Ersatz für den Türadapter 8081 00 verwenden ?
Bei dem Türadapter 8081 00 handelte es sich um Zusatzplatine für die Telefonanlagen RITTO COMTEC Plus.
Allgemein
RITT0 Comtec Plus 1/5 + 2/8.
Die intelligente Telefonzentrale für Haus und Büro.
RITTO COMTEC Plus ist die Basis für ein individuelles und komfortables Kommunika-tionsnetz im ganzen Haus. Die analoge Telefonzentrale verbindet auf intelligente Weise postzugelassene Amtstelefone mit Haus- und Türsprechanlagen.
So können Sie an eine Amtsleitung bis zu fünf Telefone mit Amtsberechtigung anschließen. Oder Sie verbinden bis zu fünf amtsberechtigte Telefone mit der Türstation an lhrer Eingangstür. Bei zwei Antsleitungen können Sie sogar bis zu 8 Telefone anschließen. Oder 8 Telefone in Verbindung mit der Türstation.Fürs Büro, für die Werkstatt oder für das Wohnzimmer stehen damit jeweils vollamts berechtigte Anschlüsse zur Verfugung, die zusätzlich auch miteinander kommunizieren können. Das spart viele überflüssige Wege und verbessert die Kommunikation entscheidend.
Zudem kann jedes Telefon auch mit Anruf beantworter oder Fax belegt werden.
Einer der entscheidendsten Vorteile der RITTO COMTEC Plus ist die direkte Verbindung aller Telefone mit der Türstation.
Folgende Funktionen und Leistungen standen bei diesem Gerät zur Verfügung:
- Zur Kombination der Zentralen 8074 und 8076 mit einer RITT0 Türsprechanlage/Videotürsprechanlage Portier/Elegant/Control bzw für den zusätzlichen Anschluß einer Türstation mit Türöffner.
- Mit Anschlußklemmen für Türlautsprecher, KlingelsignalundTüröffner. Lautstärkeregler für den Türsprechverkehr.
Technische Daten:
- 5 TE Einbaugröße in der Zentrale
Der TwinBus Türadapter stand in folgender technischer Version zur Verfügung:
/00 Auslauf ca. 2001
Ein Ersatztyp für diese Telefonanlage steht nicht zur Verfügung und eine Reparatur ist aus technischen Gründen nicht möglich.
Unterlagen
http://www.ritto.de/uploads/tx_seqdownload/TK-Anlage_8076_Systemhandbuch_3_1998.pdf
http://www.ritto.de/uploads/tx_seqdownload/TK-Anlage_8074_Systemhandbuch_3_1998.pdf
Weitere Produktinformationen
Bereich:
{"support":{"yesButton":"ja","noButton":"nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}
Weitere Produktinformationen
Bereich: