{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Welche Platine kann man als Ersatz für einen Ritto Comtec ISDN Türadapter 8180 00 verwenden ?

Bild

Bei dem Ritto Comtec ISDN Türadapter 8180 00  handelte es sich um eine Zusatzplatine für eine RITTO COMTEC ISDN Telefonanlage zum Anschluß an ein Mehrdrahtsystem System.

Allgemein

Die RITTO Comtec ISDN Anlagen bieten jede Menge praktische Extras, die nicht nur das Telefonieren komfortabler machen. Die drei möglichen Ausbaustufen bieten für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung.

An bis zu 3 internen So-Bussen können bis zu 24 digitale sowie 8 analoge Endgeräte bzw. zwei Türstationen an die RITTO Comtec ISDN Anlagen angeschlossen werden.
Weitere Beispiele für die komfortable Ausstattung der RITTO Comtec ISDN Anlagen sind folgende Leistungsmerkmale.

- Anschluß von mehreren Türstationen RITTO Portier mit interner und externer Türruf -Weiterschaltung bzw -Umleitung.

- Von der Tür direkt an jedes Telefon.

- Die direkte Verbindung zur Türstation ist ein entscheidender Vorteil. Mit dem RITTO Comtec Türadapter können Sie über jedes interne Telefon direkt mit dem Besucher an der Tür sprechen und bequem von lhrem Platz aus die Tür öffnen.

- Endgeräte nach Wahl. Zum Beispiel das neue RITT0 Systemtelefon.

- Bei der Wahl lhrer Endgeräte sind Sie völlig frei.Optimal abgestimmt auf die TK-Anlagen RITT0 Comtec ist das neue RITT0 ISDN Telefon Es bietet optimale Sprachqualität und un erstützt zahlreiche Systemfunktionen.Darüber hinaus können alle BZT-zugelassenen Telefone, Anruf beantworte und Faxgeräte angeschlossen werden. Außer dem können Sie an den analogen Anschlüssen der RITT0 Comtec vorhandene analoge Geräte weiterbetreiben.

Folgende Funktionen und Leistungen standen bei diesem Gerät zur Verfügung:

- Zur Kombination der Zentralen 8174, 8175 und 8176 mit einer Türsprechanlage/Videotürsprechanlage Mehrdraht.
- Anstelle eines analogen Endgerätes kann dann eine Türstation mit Türöffner angeschlossen werden.
- RITTO Portier/Elegant/Control. Anstelle eines analogen Endgerätes können dann 1/mehrere Türstation/en mit Türöffner angeschlossen werden.
- Mit Anschlußklemmen für Türlautsprecher (bis zu 3 Klingeltaster möglich )
- Klemmen für Türöffner
- Alarmeingang und Schaltfunktion
- Lautstärkeregler für denTürsprechverkehr.
- Für vorgesehenen Einbauplatz in der Zentrale


Technische Daten:

- 5TE

Klemmen Bezeichnung:

Bild

Der Türadapter stand in folgender technischer Version zur Verfügung:

/00 Auslauf ca. 2001

Ein Ersatztyp für diese Platine steht nicht zur Verfügung und eine Reparatur ist aus technischen Gründen nicht möglich.

Unterlagen

Installation:     http://www.ritto.de/uploads/tx_seqdownload/TK-Anlage_8174-76_Systemhandbuch_Installation.pdf
Bedienung:     http://www.ritto.de/uploads/tx_seqdownload/TK-Anlage_8174-76_Systemhandbuch_Bedienung.pdf

Schneider Electric Deutschland

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen