FAQs durchsuchen
Können Servomotoren mit einer T-Wicklung (BxHxxxxTxxx) mit einem Servoverstärker LXM32xxxxxN4 (3x440V) betrieben werden ?
Die Kombination ist nicht zulässig!
Wenn ein Servomotor mit T-Wicklung (T steht für höhere Drehzahl siehe Bestellschlüssel) mit einem 3-Phasen Servoverstärker (erkennbar an N4 im Bestellschlüssel) betrieben wird, erscheint ein Fehlercode im Display des Servoverstärkers: => E 3300 "Die maximale Motorspannung ist für die verwendete Endstufe zu gering" (siehe Handbuch).
Ein Motor, der mit einem nicht geeigneten Servoverstärker betrieben wird, hat mehr Verluste, wird dadurch wärmer und hat so keine UL Zulassung mehr. Weiterhin werden die Drehmomentwerte nicht erreicht.
Technische Erklärung:
Aufgrund der kleineren Induktivitäten bei der T-Wicklung wird der Stromripple wesentlich größer. Damit steigen die Oberwellenverluste im Motor stark an, entsprechend sinkt die Dauermomentkennlinie ab. Die T-Wicklung benötigt für das gleiche Moment auch mehr Strom, d.h. es wird unter Umständen ein stromstärkerer Servoverstärker benötigt.
Ratsam ist immer die Wicklungsvariante zu wählen, welche die geforderte Drehzahl gerade abdeckt.
Für kurzzeitige höhere Drehzahlen ist es sinnvoller, mit Feldschwächung zu fahren d.h. geringer Spannung.
Wenn ein Servomotor mit T-Wicklung (T steht für höhere Drehzahl siehe Bestellschlüssel) mit einem 3-Phasen Servoverstärker (erkennbar an N4 im Bestellschlüssel) betrieben wird, erscheint ein Fehlercode im Display des Servoverstärkers: => E 3300 "Die maximale Motorspannung ist für die verwendete Endstufe zu gering" (siehe Handbuch).
Ein Motor, der mit einem nicht geeigneten Servoverstärker betrieben wird, hat mehr Verluste, wird dadurch wärmer und hat so keine UL Zulassung mehr. Weiterhin werden die Drehmomentwerte nicht erreicht.
Technische Erklärung:
Aufgrund der kleineren Induktivitäten bei der T-Wicklung wird der Stromripple wesentlich größer. Damit steigen die Oberwellenverluste im Motor stark an, entsprechend sinkt die Dauermomentkennlinie ab. Die T-Wicklung benötigt für das gleiche Moment auch mehr Strom, d.h. es wird unter Umständen ein stromstärkerer Servoverstärker benötigt.
Ratsam ist immer die Wicklungsvariante zu wählen, welche die geforderte Drehzahl gerade abdeckt.
Für kurzzeitige höhere Drehzahlen ist es sinnvoller, mit Feldschwächung zu fahren d.h. geringer Spannung.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Deutschland
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen