{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Kann das Touch Panel 7 Zoll MEG6260-0007 / MEG6260-1007 ausgelesen werden?

Ja, alle Daten die in einem Touch-Panel konfiguriert sind, können auch ausgelesen werden, um sie wieder in die ETS bzw. in das Touch-Panel-Plug In zu importieren. Nachdem die Daten vom Touch-Panel auf das Speichermedium (USB Stick) geschrieben wurden, muss im ETS Plug In des entsprechenden Touch-Panel unter Gerät der Menupunkt Lesen aus Medium angewählt werden.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen