FAQs durchsuchen
Welches Ritto Zusatzgerät kann als Ersatz für den Color 2-Draht Videoverteiler 7912 verwendet werden ?
Bei dem Ritto Color 2-Draht Videoverteiler 7912/00 handelte es sich um ein Zusatzgerät für das Videosystem Control ( Mehrdraht )
Allgemein:
RITTO CONTROL im Ein- und Mehrfamilienhaus.
Als Videotürsprechanlage im Einfamilienhaus kann RITTO CONTROL neben der serienmäßigen Türöffnerfunktion mit weiteren Sonderfunktionen ausgestattet werden, z. B.:
- Daueruberwachung
- Anwahl mehrerer Kameras
- Einschalten externer Beleuchtung
Der Ausbau ist möglich durch den Einsatz von Modulen im Wohntelefon ELEGANT und/oder im Erweiterungselement.
RITTO CONTROL im Mehrfamilienhaus.
Als Videotürsprechanlage im Mehrfamilienhaus ist RITTO CONTROL serienmäßig ausgestattet mit:
- Türöffnerfunktion
- Mitsehsperre
- Mithörsperre
Für die Versorgung der Monitore ist pro Anlage bzw. Steigeleitung nur ein Netzgerät erforderlich.
Ein Ausbau z. B. für Dauerüberwachung ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
Problemlose Color- und s/w-Bildübertragung auch in 2-Draht-Technik.Für die lnstallation des RITTO CONTROL-Systems werden handelsübliche Koax-Leitungen eingesetzt. Bei einer Nachinstallation können für die Bildübertragung aber auch vorhandene Fernmeldeleitungen genutzt werden. Denn RITTO hat ein System entwikkelt, das den Anschluß an vorhandene Leitungen in 2-Draht-Technik ermöglicht*.
RITTO CONTROL ist daher auch für den nachträglichen Einbau in Altbauten bestens geeignet.
Einsatzort:
- Industrie
- Bürogebäude
- Einfamilienhaus
- Mehrfamilienhaus
Folgen Merkmale standen bei dem Netzgerät zur Verfügung:
- für Verteiler Montage
Technische Daten:
- Aktlver Video-Verteiler mit 1 Eingang und 2 Ausgängen
- Für Color Videoanlagen in 2 Draht-Technik (Fernmeldeleitung)
- Der Verteiler wird 1 x pro Monltor 7615 benötigt
- erlaubt den Betrieb einer Videoanlage mlt mehreren Stammleitungen
- Versorgung über Systembus.
Maße:
- Maße: H 90 x B 70 xT 60mm
- 4 Automatenplätze
Das Zusatzgerätät stand in folgender Farbe zur Verfügung:
- 7912/00 ( weiß )
Die Produktion wurde ca. 1998 eingestellt.
Ein Ersatztyp für dieses Zusatzgerät steht nicht zur Verfügung und eine Reparatur ist aus technischen Gründen nicht möglich.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Deutschland
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: