FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Für welche Geräte wurde der UP-/AP Rahmen Control Exklusiv 5851 .. verwendet ?
Bei dem Ritto UP-/AP Rahmen Control Exklusiv handelt es sich um einen Design Rahmen für Videohausstationen für das Videosystem Control ( Mehrdraht )
Allgemein:
RITTO CONTROL im Ein- und Mehrfamilienhaus.
Als Videotürsprechanlage im Einfamilienhaus kann RITTO CONTROL neben der serienmäßigen Türöffnerfunktion mit weiteren Sonderfunktionen ausgestattet werden, z. B.:
- Daueruberwachung
- Anwahl mehrerer Kameras
- Einschalten externer Beleuchtung
Der Ausbau ist möglich durch den Einsatz von Modulen im Wohntelefon ELEGANT und/oder im Erweiterungselement.
RITTO CONTROL im Mehrfamilienhaus.
Als Videotürsprechanlage im Mehrfamilienhaus ist RITTO CONTROL serienmäßig ausgestattet mit:
- Türöffnerfunktion
- Mitsehsperre
- Mithörsperre
Für die Versorgung der Monitore ist pro Anlage bzw. Steigeleitung nur ein Netzgerät erforderlich.
Ein Ausbau z. B. für Dauerüberwachung ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
Problemlose Color- und s/w-Bildübertragung auch in 2-Draht-Technik.Für die lnstallation des RITTO CONTROL-Systems werden handelsübliche Koax-Leitungen eingesetzt. Bei einer Nachinstallation können für die Bildübertragung aber auch vorhandene Fernmeldeleitungen genutzt werden. Denn RITTO hat ein System entwikkelt, das den Anschluß an vorhandene Leitungen in 2-Draht-Technik ermöglicht*.
RITTO CONTROL ist daher auch für den nachträglichen Einbau in Altbauten bestens geeignet.
Einsatzort:
- Industrie
- Bürogebäude
- Einfamilienhaus
- Mehrfamilienhaus
Folgen Merkmale standen bei dem Netzgerät zur Verfügung:
- für Innenmontage
Technische Daten:
- Designer-Rahmen für Monitor 7615 + 7616 in Verblndung mlt Wohntelefon 6630
- Veredelte Eckelemente mlt echter Goldauflage
- Für UP-/AP-Wandmontage oder Tischeinbau
- Mit Elnputzhilfe
Maße:
H 279 x B 274,5 x T 37 mm
Der Rahmen stand in folgenden Farben zur Verfügung:
- 5851/40 ( anthrazit / gold )
- 5851/70 ( weiß / gold )
Die Produktion wurde ca. 1999 eingestellt.
Ein Ersatztyp für diesen UP-/AP Rahmen steht nicht zur Verfügung und eine Reparatur ist aus technischen Gründen nicht möglich.
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: