{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie können beim Frequenzumrichter ATV320 die Betriebsstunden angezeigt werden?

Bei dem ATV320 können die Betriebsstunden des Umrichters  sowie die Betriebsstunden des Motors angezeigt werden.
In dem Menü Überwachung Mon -> Untermenü Überwachung. Verbrauch PET sind die Parameter rtH Betriebszeit Motor und ptH Betriebszeit Umrichter hinterlegt.
Die Anzeige erfolgt in Sekunden, Minuten oder Stunden.  Hierbei springt die Anzeige bei 59 in die jeweilig nächste Einheit ( 59s -> 1min).

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen