{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Gibt es einen Ersatz für die Ritto Mehrfachsteckdose 6906 ?

Die Ritto Mehrfachsteckdose 6906.00 war 16-polig,
und war in Verbindung mit Tischmontage 6543/01 erforderlich.

AP und UP auf Schalterdose montierbar.

Das Zubehör stand in folgender technischer Version zur Verfügung:

/00 (weiß )
Maße: H90, B 90, T32 mm

Ein Ersatztyp für dieses Zubehör steht nicht zur Verfügung und eine Reparatur ist aus technischen Gründen nicht mehr möglich.

Anlage(n)

6906.jpg6906.jpg [9.1 KB]

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen