{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welche Anwendungen gibt es für die APC InRow ACRX?

Problem:
Welche Anwendungen gibt es für InRow ACRD?

Produktlinie:
ACRD

Umgebung:
InRow-Kühlung

Ursache:

Auflösung:
Die InRow RD ist eine InRow-Klimaanlage für Schränke, Serverräume und kleine Rechenzentren.

~ Flexibilität ist ein Schlüsselmerkmal das für Serverraum-Umgebungen benötigt wird, es wird ermöglicht die gleiche Einheit in verschiedenen Anwendungen zu installieren.

~ Viele Kunden die neue IT-Assets erstellen, möchten die veralteten Kühlmethoden durch neuere innovative effiziente Technologien ersetzen. Die InRow RD ist eine großartige Option mit einer breiten Palette von Kapazitäten und der möglichkeit diese mit Lasten zu skalieren.

~ Da die Virtualisierung immer mehr zu einer Serverplattform wird, entstehen neue Kühlprobleme im Rechenzentrum und im Schrank.Die InRow RD ermöglicht eine besser vorhersagbare Kühlung in dieser neuen IT-Umgebung, indem die Wärme direkt an der Quelle abgeführt wird. Je näher die Klimaanlage an der Wärmequelle ist, desto weniger wahrscheinlich wird eine Vermischung der heißen und kalten Luftströme stattfinden.

~ Wenn sich die Last ändert, steigt der Kühlbedarf. Die typische Kühlung des Rechenzentrums berücksichtigt die Temperatur im Raum, um die Kapazität anzupassen. Bei dynamischen Lasten dürfen die Raumtemperaturen in Abhängigkeit von diesen Lasten niemals schwanken. Die InRow RD wird über mehrere Modi über den Rack-Einlasstemperaturfühler gesteuert, der eine schnelle Reaktion auf sich ändernde Anforderungen ermöglicht und so teure IT-Ressourcen schützt.

~ Die InRow RD bietet die Möglichkeit mit Direct-Expansion (Kältemittel) geringe Lasten von 2-20KW zu bewältigen, was es zu einer großartigen Wahl für Kunden mit langfristigen Wachstumsplänen macht.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen