{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Kann ein Wärmetauscher verstopfen wenn sich Schmutz im Wasser befindet oder ein hoher Mineralgehalt vorliegt?

Problem:
Verstopfter Wärmetauscher durch Schmutz im Wasser oder einem hoher Mineralgehalt.

Produktlinie:
Netzwerk-Luft FM, ACRD200, Uniflair Multi-Cool

Umgebung:
Alle Seriennummern

Ursache:
Blockierung Verstopfung Alarmmeldung durch Flusswächter

Auflösung:Ja kann er siehe Bebilderung anbei
Schaubild
Bild 1: komplett verstopfte Kanäle Sekundärseite (Wasserseite)
Schaubild 2
Bild 2: Kupferkorrosion Sekundärseite (Wasserseite)

Schaubild 3
Bild 3: vollständig blockierte Kanäle Sekundärseite (Wasserseite)

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen