{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie kann man den Ruf beim Ritto Wohntelefon Elegant 1663073 abschalten ?

Mit dem Rufabschalter 1463400 ist das durch unterbrechen der Rufader 14 möglich.
( Auslaufprodukt, daher Verfügbarkeit über den Fachhandel/ Elektrogroßhandel erfragen)
Alternativ kann die Rufader 14 mit einem bauseitigen Schalter unterbrochen werden.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen