FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Ist es möglich, einen Motorschutzschalter mit einem dreipoligen Frequenzumrichter ATV320 im Buchformat zu verbinden ?
Die Frequenzumrichter ATV320xxxB ( bis 4kW ) im Buchformat können durch einen Adapter direkt mit dem Motorschutzschalter verbunden werden.
Für die Direktmontage des Motorschutzschalters an den Umrichter ATV320xxxxB wird noch die Halterung vom Typ VW3A9921 und ein Verbindungsadapter vom Typ GV2AF5 benötigt.
Es ist zwar weiterhin möglich, den Adapter GV2AF4 zu verwenden, aber der Verbindungsadapter GV2AF5 hat veränderte Kupferkontakte,
die speziell für die Kombinationen mit den Umrichtern in Buchform konzipiert wurden.
War das hilfreich?