FAQs durchsuchen
Kann der Servoverstärker Lexium 32(i) mit der Inbetriebnahme Software "SoMove" auch über den Feldbus ProfiNet in Betrieb genommen werden?
Eine Verwendung der Inbetriebnahmesoftware SoMove über die ProfiNet Schnittstelle ist möglich. Hierzu ist unter der Software "SoMove" die Verbindung "Modbus TCP" als Schnittstelle zu wählen. Die Verbindung über ModbusTCP kann hergestellt werden, während ProfiNet aktiv ist. So ist z.B. ein paralle Benutzung der Software "SoMove" über die ProfiNet Schnittstelle möglich.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Deutschland
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen