{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welche Schutzart hat das Kühlteil des Umrichters ATV340 (mit Durchsteckrahmen ab Baugröße 3), das aus dem Schrank herausschaut?

Ab der Baugröße 3 haben die Frequenzumrichter ATV340 ein Kühlteil aus Metall.
Dafür gibt es die Möglichkeit, mittels eines Durchsteckrahmens das Kühlteil ausserhalb des Schaltschranks / Gehäuses zu platzieren, um die Wärme abzuleiten.
Die Schutzart des Umrichters ATV340 für den Durchsteck-Bausatz ist dann IP 54 für die Baugröße 3 und IP55 für die Baugrößen 4 und 5.

Der Frequenzumrichter ist aber nicht für den Einsatz im Freien entwickelt, sondern für den Einsatz im Innenbereich.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen