FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Sind die Kontakte des Hilfsschalters LA1SK** zwangsgeführt ?
Die Norm IEC 60947-5-1, Anhang L, betrifft Hilfskontakte, die laut Definition mit einem Schließer und einem Öffner ausgestattet sind, die mechanisch miteinander verbunden sind.
Solche Hilfskontakte werden im Schaltplan mit einer doppellten durchgezogenen Linie als Verbindung zwischen NO- und NC-Hilfskontakten dargestellt.
Die Hilfsschalter LA1SK** erfüllen diese Anforderungen nicht .
Solche Hilfskontakte werden im Schaltplan mit einer doppellten durchgezogenen Linie als Verbindung zwischen NO- und NC-Hilfskontakten dargestellt.
Die Hilfsschalter LA1SK** erfüllen diese Anforderungen nicht .
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: