{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welches Ersatzgerät kann für das Ritto Netzgerät für 6371 eingesetzt werden ?

Als Ersatzgerät kann das Ritto Netzgerät für 1637104 eingesetzt werden.
Das Netzgerät ist ein universelles Netzgerät zur Spannungsversorgung vieler Zusatzgeräte über den Systembus.
Das Netzgerät liefert :
AC 10 Volt/ 1,6 A
DC 12 Volt/ 0,4 A
DC 24 Volt/ 0,4 A

Anlage(n)

1637104.pdf1637104.pdf [142.83 KB]

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Produkt:
1637104
Weitere Produktinformationen
Produkt:
1637104