FAQs durchsuchen
Gibt es den Schrittmotorverstärker SD328Bxx auch mit einer ProfiNet Schnittstelle ?
Den Schrittmotorverstärker SD328xx gibt es als Profibus-DP Variante.
Eine Geräteversion mit dem Feldbus ProfiNet gibt es nicht.
Alternativ kann je nach Applikation das Servovantriebssystem Lexium 32 Modular eingesetzt werden.
Der Servoverstärker kann optional mit dem Feldbus ProfiNet ausgerüstet werden.
Eine Geräteversion mit dem Feldbus ProfiNet gibt es nicht.
Alternativ kann je nach Applikation das Servovantriebssystem Lexium 32 Modular eingesetzt werden.
Der Servoverstärker kann optional mit dem Feldbus ProfiNet ausgerüstet werden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Deutschland
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen