FAQs durchsuchen
Kann ein Potentiometer für die Fernsteuerung am Harmony/Zelio Zeitrelais RE7MA13BU angeschlossen werden?
Nein, das Zeitrelais RE7MA13BU verfügt nicht über die Klemme Z1 zum Anschluss des Potentiometers.
Jedoch auf das Zeirelais mit der Funktion C kann für den Anschluss des Potentiometers (47 k.Ohm +/-20%) zugegriffen werden.
Das Zeitrelais RE7MA11BU verfügt über die Klemmen Z1, Z2, Y1, X1.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Deutschland
Anlage(n)
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: