{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie viele Sicherheits-Lichtvorhänge (XUSL4) können zu einer Kaskade zusammengeschaltet werden ?

Eine Kaskade kann aus einem Master und einem Slave bestehen.
Bei der maximalen Kaskadierung wird ein Master mit zwei Slaves verschaltet.

Zusätzlich ist die maximale Größe der Kaskade von der Anzahl der Strahlen abhängig.
Die Anzahl der Strahlen einer Kaskadenschaltung der Sicherheits-Lichtvorhänge XUSL4 darf nicht größer als 540 Strahlen sein.


1

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen