{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Was ist der Vorteil von 750 mm breiten NetShelter Schränken gegenüber den 800 mm breiten NetShelter Schränken?

In einer Reihe aufgestellt spart der 750 mm breite Schrank gegenüber den 800 mm breiten Schrank Platz.
Sechzehn 750 mm breite Schränke passen in den gleichen Raum wie fünfzehn 800 mm breite Schränke.

Beispiel:
750 mm breit - 16 Schränke = 12,0 Meter.
800 mm breit - 15 Schränke = 12,0 Meter.
Hierbei gewinnt man durch den zusätzlichen Schrank 42 HE.

Beide Schränke können mit 19-Zoll Geräten bestückt werden.
Weitere Produktinformationen
{"support":{"yesButton":"ja","noButton":"nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}
Weitere Produktinformationen