FAQs durchsuchen
Welche Diodenbrücken sind beim Frequenzumrichter ATV340 gleich, sodass bei einer Zwischenkreiskopplung der ATV340 die Eingangs-Diodenbrücke des einspeisenden ATV340 nicht überlastet wird ?
Im Attachment sind die baugleichen Diodenbrücken vom ATV340 aufgeführt.
So kann z.B. an einem Frequenzumrichter ATV340D18N4* (18 kW) noch ein ATV340U40N4* (4 kW)
ohne Überlastung der Eingangsdiodenbrücke gekoppelt werden, da diese Brücke die gleiche ist,
wie im Frequenzumrichter ATV340D22N4* (22 kW).
So kann z.B. an einem Frequenzumrichter ATV340D18N4* (18 kW) noch ein ATV340U40N4* (4 kW)
ohne Überlastung der Eingangsdiodenbrücke gekoppelt werden, da diese Brücke die gleiche ist,
wie im Frequenzumrichter ATV340D22N4* (22 kW).
Veröffentlicht für:Schneider Electric Deutschland
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen