{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Kann die externe 24V DC Spannungsversorgung für Auslösesystem Micrologic auch für IFE- oder IFM-Module herangezogen werden?

Zur Verteilung der 24 V-Gleichspannung wird das Verdrahtungssystem ULP (Universal Logical Plug) mit RJ45-Steckverbindern eingesetzt. Dieses System gewährleistet sowohl den Datenaustausch zwischen den angeschlossenen Modulen als auch deren Versorgung. Im Benutzerhandbuch zum ULP (Universal Logic Plug) -System sind die genauen Anschlussbedingungen angeführt.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen