{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Bis zu welchen Temperaturbereich sind die Wand- und Standschränke aus Edelstahl einsetzbar?

Grundsätzlich können die Wand- oder Standschränke aus Edelstahl für einen Temperaturbereich von -40° bis +120° Grad Celsius eingesetzt werden. Jedoch die Polyurethandichtung würde dabei beträchtlichen Schaden mit sich tragen, da Polyurethan nur gegen Temperaturen von -30° bis +80° Grad resistent ist.
Weitere Produktinformationen
{"support":{"yesButton":"ja","noButton":"nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}
Weitere Produktinformationen