FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Gibt es eine Kabeleinführungsplatte, wo auch Kabelverschraubungen verwendet werden können?
Es gibt bei den Wandschränken Spacial S3D 2 Möglichkeiten, wo man Kabelverschraubungen verwenden kann: 1) Bei der standardmäßig mitgelieferten Kabeleinführungsplatte müssen die Bohrungen für die Kabelverschraubungen kundenseitig durchgeführt werden. 2) Man ersetzt die standardmäßig mitgelieferte Kabeleinführungsplatte durch eine Kabeleinführungsplatten mit Typ FL für Ausschnitt für Membran-Dichtung und einem Kabelflansch Multi-H (FL21 isolierter Flansch) mit ISO-Vorprägungen. Im Anhang sind die entsprechenden Katalogseiten beigefügt
Anlage(n)
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: