{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Kann man einen 2-poliger Leistungsschalter Compact NSX100-160 mit Meldekontakte und Auslösespule ausstatten?

Laut Installationsanleitung zu Leistungsschalter Compact NSX100-160 2-polig kann man diesen mit je einem Meldekontakt OF (Schalterstellung) und SD (Ausgelöst) sowie einer Auslösespule MN (Unterspannung) oder MX (Arbeitsstrom) ausstatten.

War das hilfreich?