{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
Wie können wir Ihnen heute helfen?
What can cause an INF4 fault on the ATV61 and ATV71 drives?
Issue:
INF4 fault on the ATV61 and ATV71.

Product Line:
ATV61 and ATV71 drives

Environment:
All

Cause:
INF4 is an Internal Zone Fabrication Error which is caused by incoherent internal data on the EEPROM.

Resolution:
* Recalibrating the drive using the diagnostic menu. (This option is only available for the field services techs)
* Change the control bloc or power board.

Schneider Electric Deutschland

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Artikel, die hilfreich sein könnten
Weitere Produktinformationen
Bereich: