Wie können wir Ihnen heute helfen?

What is Form Y190 for the 8940 Pump Panels?

Issue:
8940 modifications

Product Line:
Class 8940, Well-Guard Control™ Pump Panels

Environment:
Full Voltage, Type SS, XS

Resolution:
Form Y190 is only available on the Class 8940 Pump panels.  This is to remove the existing Type S contactor and replace with 8502W vacuum contactors.

Schneider Electric Deutschland

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich:
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
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
  • Nutzungsbedingungen
  • AGB
  • Cookie-Einstellungen