FAQs durchsuchen
Unter welchen Voraussetzungen ist bei einer Sicherheitsfunktion ein überwachter Start erforderlich?
Ein überwachter Start oder ein Start mit Anlauftest ist erforderlich, wenn von einem unbeabsichtigten Start eine Gefährdung für den Bediener ausgeht.
Beim überwachten Start erfolgt die Freigabe der Sicherheitsfunktion über eine fallende Flanke. Die sicherheitsbezogenen Eingänge der Startauswertung müssen für einen Zeitraum von ca. 80 ms aktiviert sein, bevor eine fallende Flanke für die Freigabe erkannt wird.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Deutschland
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: