FAQs durchsuchen
Welche Messwerte des Messgeräts PM8000 sind standardmäßig mit dem SNMP-Mapping-Modul verknüpft?
Simple Network Management Protocol (SNMP) ist Teil der Protokollsuite Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Es handelt sich um ein Protokoll der Anwendungsschicht, das den Austausch von Netzwerkverwaltungsinformationen zwischen Geräten ermöglicht. Dadurch können Sie die Netzwerkleistung verwalten und Probleme in Netzwerken mit Geräten unterschiedlicher Art erkennen und lösen.
Das Messgerät PM8000 unterstützt SNMP, sobald SNMP auf dem Messgerät aktiviert ist. Die MIB-Datei des Messgeräts muss in die NMS hochgeladen werden, die das Messgerät verwaltet. Siehe FA276689 für weitere Details zur Einstellung der SNMP- und MIB-Datei für das PM8000-Messgerät.
Die Aktivierung von SNMP ermöglicht den SNMP-Zugriff auf die Zählerwerte, die mit dem SNMP-Mapping-Modul verknüpft sind. Sie können das SNMP-Mapping-Modul so konfigurieren, dass es mit verschiedenen Zählerwerten verknüpft ist. Standardmäßig sind die folgenden Zählerwerte mit dem SNMP-Mapping-Modul verknüpft:
Die folgenden Zählerinformationen werden standardmäßig immer ausgegeben und können nicht konfiguriert werden:
Voltmodus, Modellnummer, Seriennummer, Gerätename, Firmware-Version, MIB-Version
Hinweis: Wenn Sie die Standardwerte Ihres Messgeräts ändern, müssen Sie die benutzerdefinierte MIB-Datei an die neuen Werte anpassen.
*Warnung: Das Ändern der Standard-SNMP-Konfiguration Ihres Messgeräts setzt voraus, dass Sie ein fortgeschrittenes Verständnis der ION-Architektur, von SNMP sowie des Kommunikationsnetzwerks und des Stromversorgungssystems haben, an das Ihr Messgerät angeschlossen ist.
I a | kVAR tot | Vll ca | Vln avg | Ib mean | kW sd mx del-rec |
I b | kVA tot | Vll avg | Freq | Ic mx | kW sd del |
I c | PF sign tot | Vln a | Ia mx | Ic mean | kW sd rec |
I avg | Vll ab | Vln b | Ia mean | kW sd mx del | kW sd del-rec |
kW tot | Vll bc | Vln c | Ib mx | kW sd mx rec | kVAR sd mx del |
kVAR sd mx rec | kVAR sd mx del-rec | kVAR sd del | kVAR sd rec | kVAR sd del-rec | kVA sd mx del |
kVA sd mx rec | kVA sd mx del-rec | kVA sd del | kVA sd rec | kVA sd del-rec | kWh del |
kWh rec | kWh del-rec | kVARh del | kVARh rec | kVARh del-rec | kVAh del |
kVAh rec | kVAh del-rec |
|
|
|
|
Veröffentlicht für:Schneider Electric Deutschland
War das hilfreich?