FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Wie wird der Energieverbrauch eines Frequenzumrichters ATV 6xx/9xx über den Feldbus erfasst?
Der Parameter APH (siehe Frequenzumrichter ATV 61/71 ) wird bei der Baureihe ATV6xx und ATV9xx nicht mehr aktiv verwendet, um den Energieverbrauch auszulesen.
Es wurde eine neue Berechnung erstellt, welche auch die zurückgeführte Energie berücksichtigt.
Die neu verfügbaren Parameter haben das Namenskürzel OPRW und IPRW.
OPRW Motor mechanical power estimation 16#0CDC = 3292
IPRW Instantaneous active input power 16#0CDE = 3294
Beachten Sie bitte auch die baugrößenabhängigen Einheiten der Werte:
Bis zu 15kW: alle Leistungsverbrauchsparameter (OPRW/ IPRW ) haben die Einheit 0.01kW
Von 18,5kW bis 160kW: alle Leistungsaufnahmeparameter (OPRW/ IPRW ) haben die Einheit 0,1kW
Größer als 160kW: alle Leistungsaufnahmeparameter (OPRW/ IPRW ) haben die Einheit 1kW
{"support":{"yesButton":"ja","noButton":"nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}