FAQs durchsuchen
Ist eine Verwendung der Lichtvorhänge XUSL4/XUSL2 im Außenbereich möglich?
Die Lichtvorhänge sind nicht ohne zusätzliche, angemessene Schutzvorrichtungen für eine Verwendung im Freien vorgesehen.
Eine Beeinträchtigung der Lichtvorhänge ist durch starken Nebel, Insektenschwärme und Fremdlicht (Sonneneinstrahlung, weitere Lichtschranke, starke Lichtquelle) möglich.
Des weiteren können starker Rauch, Feinpartikel und Korrosion die Effizienz der Lichtvorhänge beeinträchtigen.
Für Umgebungen mit explosiver Atmosphäre oder einem Einsatz unter Wasser sind die Lichtvorhänge XUSL4/XUSL2 nicht geeignet.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Deutschland
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen