FAQs durchsuchen
Erfüllt der Motorschutzschalter GV3P73 die Norm UL508 Type E oder Type F?
Der Motorschutzschalter GV3P73 erfüllt die UL60947-1 und die UL60947-4-1, aber nicht die Type E oder F (Self Protected).
Daher muss vorgesichert werden; eine Abdeckung GV3G66 + Hilfsschalter GVAM11 ist dann aber nicht nötig.
Zur Vorsicherung können Class "J" oder Class "CC"- Sicherungen verwendet werden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Deutschland
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen