{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Muß am Eingang eines Frequenzumrichters Altivar Process eine Eingangsspannung von 380V / 400V zur Verfügung stehen, damit ein 380V- Motor maximales Drehmoment erreicht?

Um an einem Motorabgang eines Frequenzumrichters eine maximale Spannung und damit auch das maximale Drehmoment an einem 380V- Motor zu erhalten, sollte die Netzspannung mindestens 400V betragen.

Am Zwischenkreiskondensator gibt es 3 % bis 5% Spannungsabfall. Um ein möglichst sauberes sinusförmiges Ausgangssignal zu bekommen, taktet der Umrichter unregelmäßig in der Pulsweitenmodulation.
Dabei entstehen durch die Taktpausen zudem geringfügige Verluste.


Weitere Produktinformationen
{"support":{"yesButton":"ja","noButton":"nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}
Weitere Produktinformationen