{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Mit welchen Verschienungen kann man Leitungsschutzschalter der Produktreihe Acti9 Schmalbaureihe mit den Fehlerstromschutzschaltern von Acti9 iC60 Bi-Connect Ausführung verschienen?

In Österreich gibt es Verschienungen, die beim Anschluss an den Fehlerstromschutzschalter Bi-Connect Ausführung (Doppelkammeranschluss) und Befestigungsklammer vorne am Gerät angepasst wurden, sodass die Phasenschiene problemlos angeschlossen werden kann. Die Referenzen lauten ATC10545IDPN (Verschienung 3P+N 63A 12TE), ATC10546IDPN (Verschienung 3P+N 63A 48TE) und ATC10548IDPN (Verschienung 3P+N 63A 24TE)

image.png

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen