FAQs durchsuchen
Pro-face: Wo findet man Informationen zur Austausch- oder Reparaturmöglichkeit von abgekündigten Pro-face Geräten?
In der Produkt-Historie von Pro-face gibt es Produktlinien, die nicht mehr lieferbar sind.
Für viele der abgekündigten HMIs gibt es Nachfolgemodelle.
Auf dieser Internetseite können weitere Informationen abgerufen werden.
Wenn Sie die Typbezeichnung Ihres abgekündigten HMIs eingeben, wird Ihnen angezeigt, ob eine Reparatur noch durchgeführt wird, bis wann das HMI beziehbar ist und ob es Nachfolgetypen gibt.
https://www.pro-face.com/otasuke/replace_search/contents_replace_e.html
Bei den Angaben zu den Nachfolgetypen sollten die Details für weitere Informationen abgerufen werden.
Im Allgemeinen ist der Austausch von abgekündigten HMIs mit einer gewissen Sorgfalt zu planen.
Es muss das Software-Projekt vorhanden und auf aktuellem Softwarestand sein.
Man muss dieses Projekt auf das neue HMI laden können (Kabel, PC, Software).
Besonders bei der Verwendung einer MPI Schnittstelle ist darauf zu achten, dass die neue Schnittstelle MPI konform ist - wie zum Beispiel die Panelfamilie GP4x3x.
Bei Geräten mit einer 1 statt 3 ist ein besonderes Anschlusskabel zu verwenden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Deutschland
War das hilfreich?