Technische FAQs

Fragen Sie uns

Die Ergebnisse filtern

Löschen
Wo sind die Treiber für den USB/RS485-Adapter vom Typ TCSMCNAM3M002P für zum Download bereitgestellt?
Die Treiber für den USB/RS485-Adapter  TCSMCNAM3M002P kann unter folgendem Link heruntergeladen werden. Link:  https://schneider-electric.box.com/s/8hrhmgacjchvxg96fjo2dptedxefswnn...
Wie können zwei Puffermodule ABL8BUF24400 bei 48VDC Ausgangsspannung angeschlossen werden ?
Der Schaltplan für zwei Puffermodule bei 48VDC Ausgangsspannung sieht wie folgt aus (Attachement):
Sicherheitspositionsschalter der Baureihe XCS(T)E73… sind im spannungslosen Zustand verriegelt. Gibt es Positionsschalter mit umgekehrter Funktion ?
Ja, in der Schaltertypenbezeichnung ändert sich die Type von 3 auf 5. Beispiel:  XCSE73.. Ist verriegelt, wenn die Magnetspule nicht an Spannung liegt. ...
Welche Relais können beim ELSO EHC Jalousie- und Rollladenmodul (Art.-Nr.: 779020) eingesetzt werden, wenn man mehrere ELSO EHC Jalousie- und Rollladenmodule (Art.-Nr.: 779020) mit einem Sensor betreiben möchte? ELSO EHC (61441)
z.B. ELTAKO Typ mit 2 Wechselkontakten, und integrierter Freilaufdiode zum zusammenschalten von 2 EHC Modulen ist ER 12-002-24..36V UC (UC= Universal...
Wo sind Unterlagen und Erläuterungen zum Steuerschalter XKBA36330 ersichtlich ?
  Der Steuerschalter XKBA36330 ist im Katalog "ZXKBM" im Kapitel 6 beschrieben. Die Beschreibung der XKB- Schalter ist ebenfalls in der Anlage zu...
Kann das Minivox-Set um eine zweite Ausseneinheit erweitert werden?
Dies ist nicht möglich. Das Minivox-Set kann immer nur einer Außeneinheit betrieben werden.
Am TwinBus-Wohntelefon ist keine Funktion vorhanden? Was könnte die Ursache sein?
Es fehlt die Spannung zwischen den Klemmen a und b (ca. 24 - 27V DC).
Welche Anschlußklemmen für laminiertes Kupfer können für INS/INV Schalter 630A verwendet werden.
Es können die Anschlußklemmen 4865TNL für Kupferbreite kleiner 24mm eingesetzt werden.
Gibt es ein Anschlußkabel für die analoge Eingangskarte BMXAMI0810 mit offenen Leitungsenden?
Diese Karte kann man nur mit Hilfe der Federzugklemmleiste BMXFTB2820 anschließen. Alternativ gibt es noch das Kabel BMXFTA150 (1,5m lang) bzw. BMXFTA300...
Mit welchem Kabel wird analoge Eingangskarte BMXAMI0810 an ein Telefastmodul angeschlossen?
Hierfür gibt es 2 Typen: - BMXFTA150   dieses Kabel ist 1,5m lang und wird an der Karte mit einem 28-poligen Stecker und am Telefastmodul mit einem...
Ergebnisse 1 - 10 von 100